This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2012:MSP430F2012

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659840/ccs-msp430f2012-msp430f2012

部件号:MSP430F2012

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想修复几年前在IAR工具上完成的MSP430F2012项目中的一个错误。

在我切换到CCS7的同时,当我导入项目时(只有一个C文件和一个头文件),我收到了许多错误消息,我不知道如何处理。

在错误消息下方。

您知道我在转换过程中是否错过了任何内容吗?

我创建了一个CCS项目,创建了一 个空的C文件和头文件 ,并将相应的源文件和头文件复制到这些模板中,然后运行编译器,结果如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    请参见SLAU157的附录B: www.ti.com/.../slau157ap.pdf

    请确保引用CCS编译器,链接器命令文件和运行时支持库来代替IAR替代方案。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我还找到了该文档并通读了它。

    为了安全起见 ,我创建了一个新的CCS项目,使用MSP430F2012作为目标 ,并使用空的主函数从头开始,并向该项目添加了一个空的头文件。

    这应确保CCS代码环境正确无误,无IAR历史记录。

    然后,我将旧头文件的纯c代码复制到空CCS项目头文件中,并对C源文件执行相同操作。

    由于它是一个相对较小的程序,因此包括所有代码,包括程序底部的两个ISR。

    我还在主程序的顶部输入了子例程的原型以及对头文件的引用。

    因此 ,C和头文件都只包含C语句和函数,没有对IAR的任何引用。

    据我所见,CCS不喜欢语法错误。

    它似乎只是对文件"libc.a"的引用。  

    如果我查看链接器->文件搜索路径下的项目属性,我会看到libc.a引用的方式与另一个正确编译的程序相同。

    如果您需要,我可以向您发送C和H文件,以便您可以自行检查(E2E之外)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机,因此没有特定的解决方案。

    此致,
    Ryan