This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430f6633:在由TPS6.021万供电的MSP430 USB上启动PLL

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656618/msp430f6633-start-pll-on-msp430-usb-powered-by-tps60210

部件号:MSP430F6633
主题中讨论的其他部件:TPS6.021万CC1200

当通过我们板上的TPS6.021万使用电池供电时,启动USB PLL时出现问题。

对于测试,我们使用未经修改的C3_EchoToHost示例。 通过JTAG接口供电时,一切都按预期工作,PLL启动并正确枚举设备。 当器件由TPS6.021万供电时,当尝试启动USB PLL时,软件退出并显示错误- USBPLLIR寄存器读为0x07。

XT2以4Mhz运行,并且从未设置XT2OFFG标志。

我们甚至同时使用两种电源为主板供电。 枚举设备"确定"。 然后,我们删除JTAG VCC,不再识别器件。 连接JTAG VCC背面没有帮助,USBPLLIR始终读取为0x07。 调试器中的硬件重置也没有帮助,我们必须退出调试器并重新加载程序,以便PLL开始工作。

有时,PLL在泵供电时开始工作,但仅在延迟激活(低功率模式)时才开始工作,此时我们必须在泵的输出处放置10uF。 在泵的正常操作模式下,我们从未成功打开PLL。 在同一主板上,我们还配备了CC1200射频芯片,它在TPS供电时运行正常。

不知道这是否相关。 当启动调试器并且板由内部供电时,调试器有时会抱怨'evice is not recognized (设备无法识别)'。 按"重试"按钮可解决问题。 JTAG通电时不会发生这种情况。

我们正在慢慢地没有想法,去哪里看,所以任何暗示都是受欢迎的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否可以共享有关MSP430和USB的电源配置? 如果用部分原理图显示这一点,将会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法找到方法来完成图解。


    TPS6.021万部件:

    USB部件

    希望这已经足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他注意事项:
    TPS泵周围的所有4个电容器都是陶瓷电容器。
    R18值为0欧姆。

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴西,

    原理图在此处看起来正常,只是为了仔细检查针脚V18是否有220nF盖接地?

    除此之外,您能否获得故障状态期间VCC电压电平的范围捕获? 是否也在VBUS和VUSB上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴西,

    发生问题时,您是否能够捕获上述线路上的电压电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。 我这周不在办公室,无法捕获电压水平。

    我们确实检查了所有电压(Vcc,Vusb,V18)是否存在故障和/或纹波,它们似乎正常。 我们还使用了两块板,第一块板仅用作电源,第二块板从第一块板为Vcc和GND供电。 每次都检测到USB插入/拔出。

    转接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴西,

    这里我担心的是在供电方式出现故障的情况下,电池会由于组合USB使用和主板的其它部分产生的浪涌电流而导致电压骤降。 在USB设计中,插入USB时通过电池供电为设备供电非常常见,因为与未连接USB的设备的正常操作相比,USB模块使用大量电流。 因此,我的下一个调查点将是您的电源电路以及它们在连接到USB时如何工作,而不是连接到USB时如何工作。 是否有切换装置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    没有切换。 该板始终由TPS6.021万供电。

    1.在测试过程中,TPS上的贪睡针保持在高位。

    2.该主板具有附加的3.3V LDO,我们将其输入连接到VBUS,其输出与TPS输出并行(TPS正在运行)。 已正确检测到USB。

    3.如上一篇文章所述,我们在一次测试中使用了两块板。 第一块板用作电源(使用TPS),GND和VCC被引导至第二块板至TPS的输出引脚,但TPS未通电。 检测到USB。 我能看到的唯一区别是双倍输出上限,我们下周尝试更大的上限。

    4.我们还将在下周再次仔细研究VUSB,VCC和V18。 信息,哪个VSS (DVSS1 - DVSS3)对于USB逻辑很重要,是否可用?

    转接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴西,

    尝试在单个主板上使用更大的盖子是否解决了问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的关注。

    更大的盖子根本不能解决任何问题。 我们再次尝试检测故障,但在这里失败了。 但是,我们发现PCB设计中可能存在一些缺陷。 如果问题仍然存在,我们将首先修复这些问题,然后重新打开此帖子。

    谢谢,Br wd