This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万A:有关LCD功耗的问题

Guru**** 2590910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654848/msp430f67471a-question-about-lcd-power-consumption

部件号:MSP430F6.7471万A

你好。

我有疑问。

当使用与数据表第30页中描述的ILPM 3 LCD CP相同的寄存器设置连接LCD面板时,除了下面显示的电流消耗外,还应考虑什么?

·ILPM 3 LCD,CP
·LCD面板数据表中描述的最大电流消耗值

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keirs:

    除了当前值,我建议您查看以下文档:www.ti.com/lit/an/slaa654a/slaa654a.pdf

    这包括在将LCD连接到MSP430和选择正确的寄存器设置时应考虑的许多注意事项。

    此致,
    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    感谢您的回复。
    我读了它。

    1.由于教学文档第4.9 节中描述的ICC,峰值和CP不包括在数据表中描述的I LPM 3 LCD,CP中,您是否需要添加到当前消耗计算?

    在这种情况下,应增加多少电流消耗?
    我不知道如何假设充油泵占空比。

    3.是否还有其他因素对电流消耗有重大影响?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    您对我的问题有任何更新吗?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keirs:

    1. 数据表(ILPM 3 LCD,CP)中的值是典型值。 另一个文档只是说明ICC,Peak,CP是此电流可以达到的最大值。
    2. 要确定平均电流将减少多少,您需要使用为C_LCD充电的时间和峰值电流,如另一文档中所述。 请在数据表的表5-38中找到这些值。
    3. 不应该有。 如另一文档中所述,当充油泵未处于峰值电流时,模块将处于其低电流状态。

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    模块将处于其较低电流状态。
    ->当它处于“低电流状态”时,电流消耗是否为ILPM 3 LCD,CP (当充电泵启用时)?  

    在以下条件下测量Vcc的消耗电流时,电流为17 uA。 连接的LCD面板消耗的最大电流为4 uA。 我假设电源比值是:ILPM 3 LCD的总和,CP(3.2uA)+ LCD面板电源电流(4uA),但您认为还有哪些其它点在消耗电流?

    ・所有输入均连接至0 V或VCC
    ・电流定义的晶体容量为12.5 pF的负载电容
    ・禁用RTC
    ・ACLK =低频晶体操作(XTS = 0,XT 1驱动x = 0)
    ・CPUOFF = 1,SCG 0 = 1,SCG 1 = 1,OSCOFF = 0 (LPM 3);fACLK = 3.2768万 Hz,fMCLK = fSMCLK = fDCO = 0 MHz
    ・SVS已禁用
    ・LCDMx = 10,LCDREXT = 0,LCDEXTBIAS = 0 (内部偏置),VLCDREFx = 3.02 V,Flcd = 384 Hz

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keirs:

    是,当设备处于LPM3时,电流较低的状态为。 您是否考虑了峰值电流(如上所述)?

    写入LCD时是否进行了这些测量?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathans,

    感谢您的回复。

    是,当设备处于LPM3时,电流较低的状态为。

    您是否考虑了峰值电流(如上所述)?

    ->否。 理解如下图所示是否正确? 此外,您能否告诉我如何计算标记的零件?

    ICP,数据表5-38的负载对下图有何影响?

    写入LCD时是否进行了这些测量?

    ->是,按以下步骤写入液晶屏。

    LCDM1 0x77
    LCDM2 0x77
    LCDM3 0x77
    LCDM4 0x77  
    LCDM5 0x77  
    LCDM6 0x77  
    LCDM7 0x77
    LCDM8 0x77  
    LCDM9 0x07  

    LCDM10~LCDM40 =0x00

    液晶屏闪烁内存全部为0。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keirs:

    您基于图表的理解是正确的。 我在数据表或用户指南中看不到充油泵关闭的时间,因此我将尝试查找该信息。 对于充油泵平均电流,这是您必须使用LPM电流和峰值电流计算的值。

    无论哪种方式,它都应该比您所说的要测量的17 uA少得多。 请记住,您正在计算的电流仅为MSP430正在消耗的电流。 液晶屏本身也会消耗电流,您需要了解消耗的电流。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳蒂安,

    感谢您的回复。

    我在数据表或用户指南中看不到充油泵关闭的时间,因此我将尝试查找该信息。  

    ->我正在等待有关您的调查的新信息。

    请记住,您正在计算的电流仅为MSP430正在消耗的电流。 液晶屏本身也会消耗电流,您需要了解消耗的电流。

    ->连接LCD和MSP 430后,除了各台测量的电流消耗外,还可以考虑哪些附加电流?

    您是否对下面我的问题有任何更新?

    >ICP,数据表5-38的负载对下图有何影响?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    我很抱歉问您很多次。
    您对我的问题有任何更新吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keirs:

    当我发现充油泵关闭的时间时,我会告诉您。 我已询问系统团队,正在等待回复。

    将LCD连接到MSP430并不一定会消耗额外的电流,但切记许多其他因素会影响您的电流,如LCD玻璃和您正在驱动的段数。

    ICP,负载不会影响该数字或您的计算。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    感谢您的回复。

    我理解。

    我正在等待您的联系。

    将LCD连接到MSP430并不一定会消耗额外的电流,但切记许多其他因素会影响您的电流,如LCD玻璃和您正在驱动的段数。


    ->如果还有其他可能的因素,您能否具体告诉我?

      使用MSP 430处理LCD时,如何降低功耗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keirs:

    主要因素将是您正在使用的LCD以及您正在使用的段引脚数。 有许多不同的LCD,分段引脚的数量以及其他可能的因素可能会因您的实施而异。 因此,没有为这些变化因素提供数字。 我建议您使用MSP430和LCD为您的设置建立原型,并测量电流以获得更准确的评估。

    关于降低功耗的其他方法,我建议您查看我链接到的sla654a文档的其余部分。 章节4.9 特别列出了一些降低功耗的方法,以及对充油泵使用低占空比的方法。

    有关一些类似的讨论,请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../38.2207万
    e2e.ti.com/.../28.0974万
    e2e.ti.com/.../56.4452万

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keirs:

    我对延迟表示歉意,但我已经从我们的液晶屏专家那里得到了回复。 充油泵自适应。 这意味着根据负载(外部电容,LCD类型,帧速率),CP打开或关闭。 这就是我们不在数据表中指定CP关闭时间的原因。 因此,我再次建议您为您正在做的事情建立原型并进行测量。 此处的变量太多,无法给出准确的数字,因此您需要根据您的确切配置和零部件选择进行测量。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    非常感谢您的退房。

    我理解。

    我将根据测量结果和我给您的建议来检查电流消耗。

    此致,