This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2031:MSP430i2031 + LCD

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2031, MSP430F6779A, MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659508/msp430i2031-msp430i2031-lcd

部件号:MSP430I2031
主题中讨论的其他部件: MSP430F6779AMSP430F6736A

您好,

我正在使用MSP430i2031并操作 7段LCD显示屏(非LED)

4通信端口和13段线路  

我尝试使用MSP430i2031驱动液晶屏,请参阅如何操作此液晶屏提供的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hiren:

    感谢您的帖子。 MSP430I2031不像我们的MSP430F6736A和MSP430F6779A器件那样具有集成LCD驱动器。 如果您需要使用MSP430I2031,我建议您使用可通过通用通信接口(如I2C,SPI等)控制的LCD

    希望这有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    但这不是经济实惠的解决方案。

    如果有使用GPIO引脚驱动LCD的示例代码。请提供我们。

    Reguard's
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hiren:

    MSP430i2031最多具有16个GPIO,而您的需求13x4至少需要17个GPIO。 在这种情况下,您可能需要IO扩展器,并且可以使用以下链接应用说明来实施软件LCD:

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢帮助