工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们已经在CCS-GCC编译器中构建了代码,并且正在生成.hex文件。 但我们没有找到任何选项来在GCC编译器中生成TI-TXT文件。
请帮助我们如何使用GCC编译器生成TI-TXT文件。 因为我们必须为产品中基于UART和I2C BSL的固件更新提供TI-TXT文件。
此致,
Vivek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们已经在CCS-GCC编译器中构建了代码,并且正在生成.hex文件。 但我们没有找到任何选项来在GCC编译器中生成TI-TXT文件。
请帮助我们如何使用GCC编译器生成TI-TXT文件。 因为我们必须为产品中基于UART和I2C BSL的固件更新提供TI-TXT文件。
此致,
Vivek
可以尝试以下操作:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/34.5624万
您好,Mike:
我知道这一点,但是BSL脚本软件本身将.hex或.txt文件转换为BSL格式,并通过UART或I2C加载到MSP控制器。 但在实时应用中,我们必须将.txt文件转换为BSL文件,然后只有我们才能通过UART或I2C BSL更新MSP控制器。
最后,对于最终应用,我们必须需要TI-TXT文件来进行基于BSL的MSP控制器更新。
因此,您能否帮助我们如何在GCC编译器中生成TI-TXT文件,或者建议是否有任何软件支持将英特尔十六进制文件(.hex)转换为TI-TXT文件?
此致,
Vivek