This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:锂聚合物电池是否已损坏?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659826/boostxl-batpakmkii-lithium-polymer-battery-dead

部件号:BOOSTXL-BATPAKMKII

您好,

我很长时间没有使用我的BOOSTXL-BATPAKMKII。 我为锂聚合物电池充电6小时,测得的电压为0.2 mV。 锂聚合物电池是否已损坏

我还观察到,当我将BOOSTXL-BATPAKMKII连接到电源时,充电激活LED会短暂亮起。 充电期间,充电激活LED亮起之前。 有了这一点,我怀疑我的BOOSTXL-BATPAKMKII也有问题。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markel,
    听起来电池可能已耗尽。 我怀疑闪烁可能是IC的一个功能,告诉您它有故障? 我正在所属组中循环确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,

    我了解了当我连接BOOSTXL-BATPACKMKII时,充电激活LED为什么会短暂亮起。 这是因为如果只将BOOSTXL-BATPACKMKII连接到电源,将不会进行充电。 我需要将BOOSTXL-BATPACKMKK的CE引脚设置为GPIO低。

    因此,我将BOOSTXL-BATPACKMKII连接到MSPEXP-432P401,示例程序工作正常。 现在,我可以看到正在充电的LED指示灯持续亮起。 但是,在为锂聚合物电池充电几小时后,电池仍未充电。 我可能已有一年没有为锂聚合物电池充电。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kel,
    长时间放电的锂离子电池对电池有害,可能已耗尽。 蓄电池是否完全膨胀?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

       锂聚合物电池未膨胀,请参见以下图片。 我开始认为我的BOOSTXL-BATPAKMKII损坏,无法充电。 我买了一个新的锂聚合物电池,让它充电7小时。 电池已从70 % 放电至55 %。 我已经在电池论坛上寻求帮助。 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/p/66.0411万/2426579</s>242.6579万

    -kel

    附注:抱歉,我放置锂聚合物电池的表看起来不好:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需担心。
    是的,我相信电池充电器论坛是合适的下一步。 您可以单击此问题目前已解决吗?