This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:7.

Guru**** 2610595 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660400/ccs-7

主题中讨论的其他部件:MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

我想配置MSP430FR2311,RTC需要生成8s中断才能从LPM4唤醒设备,我应该如何配置它来执行此操作?

RTCMOD = 10 -8;  
RTCCTL = RTCSS__VLOCLK | RTCSR | RTCPS__10 | RTCIE;

正确吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的RTCMOD值将取决于您的RCT时钟源值的速率。 有关详细信息,请参阅以下示例代码文件中的RTC示例: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅TI提供的msp430fr231x_RTC代码示例: www.ti.com/.../slac708

    VLOCLK约为10 kHz,温度变化不定。 10/10万*3=3毫秒,我建议使用RTCPS值/1000和RTCMOD值79,以便您最终达到1000/100000*80=8秒10万秒 如果您的应用需要可靠的定时,我还建议使用XT1CLK 32 kHz外部晶体。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这让我有了一些了解。

    但只有一个问题,为什么使用79的RTCMOD? 为什么不是整个80? (很抱歉,我是该计划的新加入人)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从79滚动到0需要一个勾号,因此整个期间总共需要80个勾号。

    此致,
    Ryan