This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:BOOSTXL-传感器_SensorGUI_MSP432P401R程序警告示例?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659807/ccs-msp432p401r-boostxl-sensors_sensorgui_msp432p401r-example-program-warnings

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-传感器

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我正在从 BOOSTXL-传感器_SensorGUI_MSP432P401R 示例程序中获取这些警告。 我正在使用 MSP-EXP432P401RLaunchpad,CCS 7.2 版本0和编译器版本TI 16.9 .3.LTS。  如何解决这些警告?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel,
    我将与另一个一起研究这个问题。 我认为SDK对于两者都是相同的。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    MSP-EXP432P401R软件示例v 3.00 .................00

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel,
    是否可以使用最新的SDK进行更新并导入项目?

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-MSP432-SDK

    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432P401R\demo\bootxl_sensorgui_msp432p401r

    我将做一些更多的研究,但3.00 v.00版本是我找不到的。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    明天我将试用该SDK。 v 3.00 00来自以下链接:MSP-EXP432P401R Windows软件示例。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。