This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:关于更新MSP-Gang的DLL

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658076/msp430f5172-about-updating-dll-of-msp-gang

部件号:MSP430F5172
主题中讨论的其他部件:MSP-Gang

大家好,我是日本的经销商FAE。

客户问我们:"我们是否需要 更改自己的2个应用程序来更新MSP-Gang程序员DLL?"

请 告知我们有关MSP-Gang.dll和RS-232C命令的2种更新类型的详细信息。  

[背面接地]

他们现在使用1.0 的MSP-Gang.dll。

(他们仅将 MSP-Gang HW内的固件更新到关于3.5 多年前的1.10。但是他们当时没有更改PC 1.0 中的DLL。)  

TI工程部门建议他们更新MSP-gang 1.2 v.7。

它们有2种编程线路,如下所需。

1)他们自己的应用程序1通过  USB使用MSP-Gang.dll与MSP-Gang HW通信。

2)他们自己的应用程序2直接使用RS-232C命令与MSP-Gang HW通信。

此致,

村松真谷。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Muramatsu-San,

    我们建议使用最新的MSP-Gang固件版本和适用于PC的MSP-Gang软件。 理想情况下,版本会匹配。 但是,如果PC正在使用的DLL命令在最新固件中没有更改,我不会期望出现任何问题。 如果控制设备具有带有虚拟COM端口的USB接口,则建议使用USB在控制设备和MSP Gang编程器之间进行通信,因为USB比RS-232快几倍。 通信需要一个起始位,八个数据位,偶校验位和一个停止位。 软件握手由(非)确认字符执行。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James- San

    很抱歉回复延迟,我上周不在办公室拜访客户。

    下面我对您的回答有疑问。
    "如果PC正在使用的DLL命令在最新固件中没有更改,我不会期望出现任何问题。 "

    TI推荐哪种解决方案?
    S1)他们更新到MSP-Gang HW中的最新FW,仅用于将PC中的dll保留为自己的软件。
    S2),它们在MSP-Gang硬件中更新到最新的FW,在PC中更新到dll。
    s3)请换一种方式。

    他们不想尽可能多地更改自己的软件。
    如果TI推荐S1),如何在不安装最新的MSP-Gang编程器软件的情况下进行更新。
    如果TI推荐S2),我们是否应该检查它们集成的所有dll命令的差异?

    祝您一切顺利
    村松真谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Muramatsu-San,

    [报价用户="Shinya Muramatsu91"]很抱歉回复太晚,我上周不在办公室去拜访客户。

    没问题。 感谢您告诉我。

    [引用user="Shinya Muramatsu91]我对您的回答有疑问。
    "如果PC正在使用的DLL命令在最新固件中没有更改,我不会期望出现任何问题。 "

    TI推荐哪种解决方案?
    S1)他们更新到 MSP-Gang HW中的最新FW,仅用于将PC中的dll保留为自己的软件。
    S2),它们在 MSP-Gang 硬件中更新到最新的FW,在PC中更新到dll。
    s3)请展示另一种方式。

    以下是我们将按照从最理想到最不理想的顺序推荐的内容:

    1. 使用最新的MSP-Gang FW和我们的GUI
    2. 将最新的MSP-Gang FW和最新的MSP-Gang.dll与客户的软件配合使用(替代我们的GUI)
    3. 将最新的MSP-Gang FW和较旧的MSP-Gang.dll与客户的软件配合使用(假定未发生问题/错误)

    [引用user="Shinya Muramatsu91]他们不想尽可能多地更改自己的软件。
    如果TI推荐S1),如何在不安装最新 的MSP-Gang 编程器软件的情况下进行更新。
    如果TI推荐S2),我们是否应该检查它们集成的所有dll命令的差异?
    [/引述]

    这是可以理解的。 要获取最新的MSP-ang.dll,您必须安装最新的MSP-ang. dll软件(我将安装并放入C:/temp/MSP-angl)以获取最新的MSP-ang. dll (可在/<installation_directory>/MSP-ang/API-DLL文件夹下找到)。 要比较这些命令,请参考特定版本的发行说明,查看更改的内容并比较MSP-GANG.h文件(与.dll位于同一文件夹中)。

    在将较旧的MSP-ang.dll与较新的MSP-gang FW一起使用时,他们是否观察到任何特定问题?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序