请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
我有两个关于使用深度睡眠进行咨询的问题。
1. 我使用VCORE1,并调用“ MAP_PCM_setPowerState(PCM_AM_LDO_VCORE1)”; “初始化时,”。
唤醒msp432时是否需要再次调用函数?如果不再次调用,是否 将恢复默认值VCORE1?
2.为了降低最低功耗,我需要在睡眠期间关闭初始化的外围设备, 例如UART,SPI等
我在一些示例代码中看到了具有相关控制外围设备电源的交换机的功能。 但是我忘记了代码的具体位置,并且在Drvlib文档中找不到相关的API。
请给我一些线索或参考代码。
非常感谢。