This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:CAE/CAD或Eagle库设计文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6820, MSP430FR6922, MSP430FR6928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660280/msp430fr6820-cae-cad-or-eagle-library-design-files

部件号:MSP430FR6820
主题中讨论的其他部件: MSP430FR6922MSP430FR6928

尊敬的团队:

我们需要MSP430FR6820IG56R的设计文件 。 我们最好需要Eagle库,但即使是TI.com上产品文件夹中的CAE/CAD选项卡也会灰显。

这些文件可以从哪里获得?

谢谢,此致,
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bartosz,

    建议使用MSP430FR6928或MSP430FR6922符号,因为这些器件具有与MSP430FR6820相同的PM,RGC和DGG封装布局。

    此致,
    Ryan