This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-WLMOTORMONITOR:TIDM-WLMOTORMONITOR

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-WLMOTORMONITOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655028/tidm-wlmotormonitor-tidm-wlmotormonitor

部件号:TIDM-WLMOTORMONITOR
主题中讨论的其他部件: MSP432P401RMSP432P4111

我想知道是否有任何设计人员对TI的TIDM-WLMOTORMONITOR参考设计有过经验。 我们希望创建一些原型电机监控器,用于开发未来可能的产品,并希望了解是否可以推荐有经验的人员来节省我们的时间。

谢谢!

Steve Rossiter

srossiter@emcsolutions.com

能源管理公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    TI设计页提供了设计文件,可用于创建用于初始开发和原型设计的主板。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弥敦道
    感谢您的回复。 但是,我非常希望能找到一些建议,以便找到一个社区或工程师或学生,他们可能对使用此平台有一定的经验,该平台可用于TIDM-WLMOTORMONITOR的合同工作。 是否有一所大学可能正在使用此平台,或者有一个论坛,我可以在其中与已经足够熟悉的人联系,从而为我们提供一些开展发展工作的好处?
    谢谢!
    Steve Rossiter
    能源管理公司
    srossiter@emcsolutions.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我仍在调查此事,但能否请您解释一下您计划如何评估该系统? 这些参考设计是指评估系统,而不是生产就绪系统。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我去年问过这个问题,得到了William Cooper的回答:

    请参阅下面的设计合作伙伴和其他经常使用TI产品的供应商列表。

    http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/searchcatalog.tsp?DCMP=DSP_3P&HQS=Other+OT+dspdevnetwork

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rye

    感谢您对TI设计的关注。 我们推出了基于MSP432P401R器件的新参考设计,它具有3轴监控功能,也可以扩展到MSP432P4111器件。 如果您可以联系TI为您分配的FAE,我们很乐意提供一个参考单元进行评估。

    在您发送的设计社区链接上,您可能需要联系列出的设计服务组织,检查他们是否可以为您制作和组装TIDM-WLMOTORMONITOR的参考单元