This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553内部时钟

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660079/msp430g2553-msp430g2553-internal-clock

部件号:MSP430G2553

尊敬的:

我们希望您帮助确认MSP430G2553内部锁架结构。 RC还是晶体机?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundy,

    用户指南(SLAU144)的基本时钟模块+部分对此进行了介绍: www.ti.com/.../slau144j.pdf

    此设备上没有RTC或HFXT,但LFXT1CLK支持32 kHz外部晶体。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rayn,

    谢谢你。
    MSP430G2553是否具有内部时钟(DCOCLK或VLOCLK)?
    CTM反馈时钟受到温度的严重影响。 您能提供一些建议吗?
    谢谢!

    Sundy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundy,

    数据表显示该设备具有内部DCO和VLO。 同时还为两者提供了温度容差,对于已校准的DCO,最大容差为+/-6%,对于VLO,最大容差为0.5 %/C。 您可以使用更可靠的时钟源(如LFXT)作为参考来调整这些时钟。

    此致,
    Ryan