This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:LFXT1配置过程

Guru**** 2948050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660124/msp430f449-lfxt1-configuration-procedure

部件号:MSP430F449

MSP430团队,

将LFFT1配置为在MSP430F4xx器件(例如F449)上启动时,代码示例通常显示清除OFIFG位后的延迟,然后循环显示,如下所示:

 //回路,直到32kHz晶体稳定
 做
 {
   IFG1 &=~OFIFG;                        //清除振荡器故障标志
   用于(i = 5万;i;i -);               //延迟
 }
 While (IFG1和OFIFG);                    //测试示波器故障标记

我认为延迟是允许再次设置OFIFG位的原因,但我看不到任何记录。  此外,某些代码示例不显示延迟。

是否需要延迟?  如果是,需要多长时间?  这是否记录在任何地方?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振荡器故障中断标志表示外部晶体不能正常振荡,并在回路时捕获CPU,直到晶体按预期运行。 该延迟时间允许在软件循环清除OFIFG后,硬件在必要时设置OFIFG,并查看晶体启动是否需要更多时间。 请查看SLAA322,特别是5.4 部分: www.ti.com/.../slaa322d.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复Ryan。 不确定SLAA322章节5.4 如何处理此问题,因为该章节讨论了通过切换XTS位来加速振荡器的问题。 它与清除OFIFG标志后的延迟无关。 ??

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    Ryan认为,标记可能不会立即设置。 因此,为了安全起见,最好先将其清除,然后等待一会,以防在这段时间内设置。 如果在5万个周期内没有设置标志,那么您可以确定晶体是否正常振荡。

    要回答您的问题:

    是否需要? 看情况而定。 如果您的项目是让LED闪烁,则可能不会。

    您应该等待多长时间? 这取决于您在运行其余代码之前的确定程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    根据您最初的问题,我认为晶体启动缓慢,并且多次重复故障标志环,因此我给您一个解决方案,帮助您缩短晶体启动时间。

    此致,
    Ryan