This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:AC扩展箱(国防项目)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660234/msp430g2553-ac-extension-box-defense-project

部件号:MSP430G2553

尊敬的先生:

我的一位客户正在进行AC Extension Box (国防项目)。 现在正在开发5块板进行测试...每个板读取频率计数都不同。我们尝试了很多方法,但仍然会出现相同的问题... 其它参数正在正确读取...

我们正在使用1 MHz时钟,而定时器A则使用SMCLK(1MHz) 捕获模式(SMCLK) 1.0。

请给出解决方案。我还连接了电路和代码。

  

此致,

Muthu S   e2e.ti.com/.../3.1364万.main.ce2e.ti.com/.../5314.main.h</s>5314.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Muthu,
    G2553的引脚20处是否有GND连接? 我还缺少上拉电阻器和Rst引脚处的小盖子。 在原理图中,只有一个串行电阻器连接到编程连接器。