This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 看门狗计时器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660244/watchdog-timer

您好,

如果处理器没有接收到来自处理器的周期性脉冲,则监视计时器用于重置处理器。 那么,为什么我们在计划开始时禁用它? 我们可以启用它并对处理器进行编程,以生成所需的定期脉冲。

此致,

Abhishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对您所说内容的微小更正:
    看门狗计时器会在"IT Overflows (IT溢出)"后重置MCU。 它的脉冲独立于处理器(并且必须执行它应该执行的操作)。

    如您现在所见,如果您不希望MCU重置,则必须执行以下操作之一:
    *禁用WDT。或者,
    *在WDT溢出之前定期清除WDT。