This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:UART端口要求:

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656123/msp430f5132-uart-port-requirement

部件号:MSP430F5132
主题中讨论的其他部件: MAX232

您好,

请您帮助我解决以下问题:

MSP430F5132具有一个UART端口(UCA0TXD和UCA0RXD),并且已使用此端口。  

1.我是否可以 将任何其他端口引脚配置为UART? (需要此附加端口来连接我的通信模块)或  

2.是否可以使用MAX232设备 创建另一个UART端口?

      MSP430 - GPIO引脚 --> MAX 232器件--> 通信模块。

提前感谢。

此致,

Rajesh。