This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:Energia Launchpad重映射引脚

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660121/msp432p401r-energia-launchpad-remapping-pins

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: Energia

我使用 的是MSP432P401R启动板,我尝试使用Energia软件对我的LCD屏幕进行编程。

但是,Energia具有预定义 的I/O引脚映射。 例如,在该启动板上定义了p3_0 ,p3_1,p3_2,但我在任何地方都没有看到p3_1。那么我是否可以将此添加定义到pin映射?  

我的设计必须使用P3_1。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想你需要问一下Energia的人,在43oh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffery,

    您可以在以下网址找到LaunchPad的示意图: www.ti.com/.../slau597

    使用示意图,您可以看到WFP 3.1 的使用位置。  


    对于重新定义PIN,Keith的评论是准确的。 43oh可以帮助您解决问题,但您可以将PIN更改为您想要的任何内容。 您只需查找在源文件中定义PIN的位置。