This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:Kentec QVGA显示器BoosterPack

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659860/msp432p401r-kentec-qvga-display-boosterpack

部件号:MSP432P401R

您好,

我想将 MSP432P401R与Kentec QVGA Display BoosterPack连接起来。 由于我不使用Launchpad,我想知道是否有接头可用于连接这2个组件。

此致,

多尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dorde

    由于设计使用SPI,您可以设计一个自定义背板,将SPI和模拟信号连接到增压器组件接头。 TI商店中没有我知道的内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Amit,这就是我想问的。