This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Capt-FR2633:Captate设计中心中的HID连接错误

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659933/msp-capt-fr2633-hid-connection-error-in-captivate-design-center

部件号:MSP-Capt-FR2633

我最近购买了captate MCU开发套件。 我在windows 764位电脑上安装了captate设计中心1.60 .00.00。 每当我尝试将Captivate -BWP (开箱即用体验)板连接到设计中心时,我收到错误消息"检测到HID设备,但无法连接到它"。

我已经完成了以下诊断:

1) Java版本1.80

2) Captivate -PGMR板上的LED4每秒闪烁一次。 主板上没有红色LED亮起或闪烁。

已执行的步骤-  

1)打开Captivate设计中心

2)连接USB电缆至PC和Capt-PGMR板

3)选定的项目"Captivate - BWP"

4)单击通信选项卡下的连接。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anirudh:
    我不确定您的迷人开发套件中发生了什么。 我将请专家在这个问题上提供帮助。

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anirudh:

    感谢您进行一些基本调试,以帮助我们确定问题。  

    —由于您看到LED4闪烁,这表明Captivate PGMR已成功枚举为PC上的HID类设备。  这也与“设计中心”中关于检测到主板的信息一致。

    —要看到红色的LED3闪烁,您需要做两件事。  对于Captivate -BWP示例,Captivate设计中心需要连接到Captivate -PGMR,并将其置于I2C模式(默认开机模式为UART)。  然后,您需要将手靠近/触摸主板,以使主板从其接近唤醒模式唤醒。  我想,由于您遇到了连接错误,Captivate PGMR板甚至从未设置为I2C模式。

    我将查看您收到的特定错误消息("HID device detected,but could not connect to it (检测到HID设备,但无法连接到它)")。  由于某种原因,GUI无法在您的计算机上打开HID类设备。  我以前见过这种行为,如果其他内容连接到板上(例如,如果我有两个Captivate设计中心运行实例,而一个已连接)。  我并不是说这是问题所在,但它确实为我提供了一条途径来确定根本原因。  下面是我可以用这种方式重现的错误。

    感谢您的耐心等待,

    沃尔特