This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:DMA延迟信息

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659736/msp432e411y-dma-latency-information

部件号:MSP432E411Y

我一直在查看MSP432E的TRM和数据表。 我们是否为各种模式下的UDMA操作指定延迟或时钟周期要求? 请您告诉我一份可以阅读此信息的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好DS

    MSP432E4的UDMA在系统时钟上工作。 因此,在活动模式下,最高可达120 MHz。 没有将时钟划分为较低值的选项。 根据总线上的系统负载,DMA能够读取外围设备并将32位数据传输到SRAM的延迟通常为6-8个时钟周期。