主题中讨论的其他部件:MSP430F6779, MSP-TS430PZ100B, MSP-FET, MSP430F6736
大家好
我有一个硬币电池通过AUXCC3备份到MCU。
(备用电池的目的纯粹是保留RTC和备份RAM,powered..it不会在任何模式下为MSP供电。)
该板从另一个(故障)电源获得正常电源。
当主电源中断时,电池就会启动。RTC应该会被覆盖....但不会。
我通过一条腿上的示波器探头检查了32k的晶体...当电池启动时,晶体很好地踢了一下。
备份RAM保留其数据。
但RTC ...非常strange...it保留了断电的时间,然后当电源恢复时,它会从那个时间恢复。 这意味着它从未被勾住过。
没有任何迹象表明有任何问题....启动时,SYSRSTIV返回2h,表示电压过低,这是正常的。
我的AUXVCC3...AUX3CHCTL的设定= AUXCHKEY | AUXCHV_1| AUXCHC_1| AUXCHEN;
可能的原因是什么?
我可以做些什么来进一步确定发生了什么?
提前感谢。