This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F2619:RTSC是否是RTOS的替代产品?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659657/rtos-msp430f2619-is-rtsc-an-alternative-to-rtos

部件号:MSP430F2619
主题中讨论的其他部件: MSP430WARESysBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我已经阅读过,只有某些MSP430型号可以运行TI-RTOS (https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/45.0435万)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,为MSP430F2619创建项目时,有一个空RTSC选项

    项目。 我创建了一个项目,只是为了使用以下工具进行测试:



    XDCtools 3.50 .3.33_core


    用于MSP43x的TI-RTOS 2.20 .0.06


    MSP430Ware 3.80 .2.10



    创建配置文件后,我收到以下错误:


    'ti.SysBIOS.family.MSP4'软件包与此版本中使用的XDCtools不兼容。 请使用与该软件包兼容的XDCtools,或者更新包含该软件包的产品,或者重建

    包含XDCtools 3.50 或更高版本的软件包"


    请注意,我尚未将RTOS元素(hwi,swils,tasks等)实现到我的代码中。 我正在使用我知道在非rtsc项目上编译的旧代码。


    我的问题:RTSC是否只是RTOS的旧版本,我是否可以在MSP430型号上使用它作为替代产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    如您在e2e回复中所见(https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/45.0435万 ), MSP430F2619 不在支持TI-RTOS的列表中。 我认为您可以从LaunchPad启动TI-RTOS,并提供TI-RTOS开箱即用示例。 并通过修改正式示例创建您自己的项目。

    此致,

    冬季游