This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:我想知道XDS100V2是否会打开MSP432板。当我通过外部电源连接XDS100V2为板供电时,是否会损坏XDS100V2或板。 如何测试XDS100V2是否损坏。 在链接XDS100V2中,wh

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659467/ccs-msp432p401r-i-want-to-know-whether-xds100v2-will-power-on-the-msp432-board-when-i-connect-xds100v2-via-an-external-power-source-to-power-a-board-whether-can-damage-xds100v2-or-board-how-do-i-test-whether-my-xds100v2-broke

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

 我想知道XDS100V2是否会打开MSP432板。当我连接XDS100V2时,通过外部电源为板供电。是否会损坏XDS100V2或板。
如何测试XDS100V2是否损坏。
在链接XDS100V2中,我应该注意到什么,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,XDS100V2不能为主板供电。 我不确定我是否了解如何通过外部电源连接XDS100V2。 通常,如果我使用带有启动板的XDS100,我仍然使用启动板的仿真器部分仅提供电源,然后连接到设备侧的ARM接头。

    这是您正在使用的工具吗?(www.ti.com/.../TMDSEMU100V2U-ARM

    XDS100的一个简单测试是连接到已知正常工作的系统并查看它是否可以连接。

    此致,
    Chris