This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5848:RST引脚2.2nF电容对于Spy-Bi-Wire过高

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659426/msp430fr5848-rst-pin-2-2nf-capacitance-too-high-for-spy-bi-wire

部件号:MSP430FR5848
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIF

您好,

我在RST线路上有建议的47k上拉和2.2nF电路,但在尝试使用Spy-by-Wire上的MSP-FET430UIF进行调试或编程时出现“设备未知”错误。  拆除2.2nF电容器后,一切正常。  

我的问题是,2.2nF是否实际符合此设备的限制,如果是,则合适的值是什么?  我的电路中不应该有太多的额外电容,因为轨迹只有2 cm 长,连接器是标准T/H 0.1 "接头...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忽略以上内容。 这实际上是TCK引脚上的错误连接,但RST线路上的电容导致了该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    很棒的地方! 感谢您让每个人都知道问题所在。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序