This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:下面我正在使用单通道ADC (A1),如何使用所有信道? 从A0到A3 (WFP 1.0 ,WFP 1.1 ,WFP 1.2 ,WFP 1.3)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659429/ccs-msp-exp430fr2433-below-i-am-using-single-ch-of-adc-a1-how-can-i-use-all-the-channels-from-a0-to-a3-p1-0-p1-1-p1-2-p1-3

部件号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他部件:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

我也有一个疑问。 在msp430fr2433的启动板上,ADC输入与微控制器中的输入位置不同。 在发射台,还在WFP 1.1 和WFP 1.7 上展示了模拟的。 但在微控制器上,它们是:WFP 1.0 ,WFP 1.1 ,WFP 1.2 ,WFP 1.3。 代码 如下所示;

#include <MSP430-h>

unsigned int ADC_result;

int main(void){

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止WDT

//配置GPIO
P1DIR || BIT0; //将WFP 1.0 设置为输出方向
P1OUT &=~BIT0; // WFP 1.0 指示灯熄灭

//配置ADC A1引脚
SYSCFG2 || ADCPCTL1;

//禁用GPIO开机默认高阻抗模式以激活
//以前配置的端口设置
PM5CTL0 &=~LOCKLPM2;

//配置ADC10
ADCCTL0 |= ADCSHT_2 | ADCON; // ADCON,S&H=16 ADC CLKS
ADCCTL1 |= ADCSHP; // ADCCLK = MODOSC;采样计时器
ADCCTL2 |= ADCRES; // 10位转换结果
ADCMCTLS0 || ADCINCH_1; // A1 ADC输入选择;Vref=AVCC
ADCIE |= ADCIE0; //启用ADC连接完全中断

同时(1)
{
ADCCTL0 |= ADCENC | ADCSC; //开始采样和转换
__bis_sr_register (LPM0_BITS | GIE); // LPM0,ADC_ISR将强制退出
__no_operation(); //仅用于调试
IF (ADC_Result < 0x1FF)
P1OUT &=~BIT0; //清除WFP 1.0 LED关闭
否则
P1OUT |= BIT0; //将WFP 1.0 LED设置为打开
__delay_cycles(5000);
}
}//

ADC中断服务例程
#if defined(__TI_Compiler_version__)|| defined(__IAR_SYSTEMS _ICC__)
#pragma vector=ADC_vector
__interrupt void ADC_ISR(void)
#Elif defined(__GNUC__)
void __attribute__(((interrupt (ADC_vector)) AD_void)


#endif
{
SWITCH(__EIV_IN_RANGE(ADCIV,ADCIV_ADCIFG))
{
案例ADCIV_NONE:
中断;
Case ADCIV_ADCOVIFG:
中断;
Case ADCIV_ADCTOVIFG:
中断;
Case ADCIV_ADCHIIFG:
中断;
Case ADCIV_ADCLOIFG:
中断;
Case ADCIV_ADCINIFG:
中断;
问题ADCIV_ADCIFG:
ADC_Result = ADCMEM0;
__BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM0_bits); //从LPM0中清除CPUOFF位
中断;
默认:
中断;
}
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yusuf,

    对于多通道ADC示例代码,以下是参考代码:msp430fr243x_ADC10_10.c

    下载链接: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    FR2433在1.0~WFP 1.7 上有8个ADC频道,很抱歉,我不理解你关于launchpad的问题。 如果您需要,它应该与WFP 1.0~的WFP 1.3 配合使用,以实现ADC功能。

    此致
    KC