This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:将tdc1000-tdc7200evm的7200的tof测量数据发送至Arduino

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, TDC7200, TDC1000, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655095/msp430f5528-sending-the-tof-measurement-data-from-tdc1000-tdc7200evm-to-arduino

部件号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部件: TDC1000TDC7200MSP-FET

您好,

我正在做一个项目,用无线电波测量距离。 我正在使用 TDC1000-TDC7200EVM 测量7200测量TOF。 现在我的疑问是,我能否直接连接EVM和Arduino并从EVM读取数据。或者  

我需要为与EVM的UART通信编写任何代码。  

如果我需要编写代码,我该如何编写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要使用Arduino的串行连接(也可以使用SPI或I2C)。 您需要检查EVM上是否有可用的eUSCI (串行)模块,并将引脚暴露在EVM上,然后编写串行通信代码。 您可以在MSP430F5528产品页上找到有关此功能的代码示例。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我的疑问是如何编写代码? 我的意思是在哪里编写代码? 是否有IDE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为MSP430推荐和支持的IDE是Code Composer Studio和IAR。 Code Composer Studio (CCS)的网址为 :www.ti.com/.../CCSTUDIO

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如您建议的那样,我已经安装了CCS软件并理解了工作情况。但是在调试会话中,它没有连接到主板,它显示了以下信息:

    我有一台tdc1000-tdc7200EVM。7200。 请在此向我说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该EVM旨在允许用户使用TDC7200时间到数字转换器评估TDC1000超声波模拟前端的操作和性能,因此它不包含通过USB对MSP430进行编程所需的ezFET电路。 要在此EVM上对MSP430进行编程,您需要使用 MSP-FET。 您可以使用它对EVM上的JTAG进行编程。 同样,此EVM的设计允许用户评估模拟前端,因此JTAG所需的管座未填充。 您将需要使用插入式标题填充J1。 您可以在EVM产品页面上提供的原理图中看到此信息。 它还显示了可用于J1的标题部分(同样,它未填充)。 完成此操作后,您可以使用具有这些JTAG连接的MSP-FET对具有CCS的MSP430进行编程。

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathans,

    感谢您的回复。 请清除我的另一个疑问。 是否可以在tdc1000-tdc7200evm上7200上运行tdc7200而无需tdc1000的帮助? 因为在我的下一个应用中,我只需要秒表,而且我有一个EVM板。

    所以我只是想在没有AFE的情况下进行,但不确定。

    谢谢..

    Pabel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pabel,

    这取决于您的应用。 tdc7200可以在不使用tdc1000的情况下使用,但如果您正在进行超声波感应应用,则很可能需要为AFE使用tdc1000。 我建议您查看产品页上的数据表和应用说明,看看tdc7200是否可以在没有AFE的情况下完成您所尝试的工作。 同样,您可能需要tdc1000。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接到具有几乎相同问题的线程。

    e2e.ti.com/.../65.8939万

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序