This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:LEA模块电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659163/msp430fr5994-lea-module-current

部件号:MSP430FR5994

我想降低MSP430FR5994的有源模式电流。 我没有使用LEA模块。

是否需要进行任何设置,以便在 其它模块处于活动模式时仅将LEA模块置于休眠模式,或者如果不使用LEA模块,则将其置于休眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Lea装置仅在执行命令时消耗能量。 活动时功耗约为86 uA/MHz。 在其他情况下,它将保持睡眠模式,不应超过几个NA。

    此致,
    Alexey