This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432在不使用驱动程序库的情况下写入闪存

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657654/msp432p401r-msp432-write-to-flash-without-driverlib

部件号:MSP432P401R

你好

我正在尝试将数据写入闪存部分。

我知道使用driverlib可以实现这一目标,目前,它在我的系统中运行良好。

但是,我想使用而不使用driverlib。

我没有找到在寄存器级别实施的示例。

有什么我可以参考的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW baek,

    我们不建议在Flash操作中使用寄存器级别代码。 请参阅位于以下位置的driverlib用户指南的8.1 和8.2 部分:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!