This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:通过CP2102 USB适配器的DTR线路重置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658818/msp430g2553-resetting-via-dtr-line-of-cp2102-usb-adapter

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其它部件: SN74AUP1G34

我在将近一年前发布了关于此问题的文章:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/58.5032万

但我想重新回顾一下,看看我的解决方案是否可行。

简而言之,我想将CP2102 USB-转 串行适配器嵌入MSP430G2553电路中,以便只需使用USB电缆和正确的软件即可执行固件更新。  我不会使用测试和/重置时的特殊信号模式进入BSL,而是需要使用DTR从PC软件重置处理器。  问题是CP2102在断电时会在其所有I/O引脚处吸入电流,除非 通过连接的USB电缆通电,否则始终会断电。  因此,如果我将DTR连接到 处理器的/Reset引脚,该引脚将被夹紧在较低的位置,这是不好的。  我之前问过串联使用电容器的问题,但担心当DTR恢复高电平时会发生什么情况-理论上,/Reset引脚处会出现6.6V的峰值。

我最后完成了这个电路:

该电容器是标准2.2nF值,应该仍允许SBW JTAG闪存,但它连接到DTR,当CP2102断电时,DTR在接地时有效。   当DTR变高时,2.2 K电阻器用于将保护二极管电流限制在数据表中指定的2 mA以下。

这似乎工作正常。   当DTR变低时,负向复位脉冲几乎接地, 并在大约100 usec的时间内保持在2V以下。

我只是想确保我没有忽视任何事情。  如果有人发现问题,请发布。

顺便说一下,使用单栅无反相缓冲器的原始线程中建议的解决方案也会起作用。  SN74AUP1G34似乎是实现这一目的的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    断开USB电缆时,您是否观察到重置引脚的脉冲? 您需要知道它是否会导致重置。 使用单栅极无反相缓冲器是解决此类问题的好方法。

    此致,
    冬季游
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为无法预测USB连接线断开时会发生什么情况。 发生这种情况时,DTR线将在CP2102关闭时降低。 但这可能需要一些时间,具体取决于支持3.3V导轨的电容,具体取决于硬件。 如果速度足够慢,47k电阻器可能会提供足够的电流来保持/重置足够高的电流,但我认为必须假设重置很可能发生。

    我同意单栅极缓冲器是一个好的解决方案。 但我想,理论上,如果DTR在3.3V线路电压降低之前,断开USB电缆也会产生重置脉冲。 所以我想底线是,如果避免重置很重要,您必须测试特定的设计并以某种方式加以证明。 可以从另一输出线路而不是3.3V导轨为缓冲器供电,在发送重置脉冲后,PC端的软件中会立即降低该导轨的电压。 也许是RTS。