请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432E411Y 工具/软件:TI-RTOS
我不知道这是否是正确的论坛,但找不到更好的论坛。
在SimpleLink MSP432E SDK 1.60 中,SlNetIf_getIDByName()函数被破坏。
签名采用非const char *。 在内部,将根据传入参数的地址进行检查,而不是通过字符串比较进行检查。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我不知道这是否是正确的论坛,但找不到更好的论坛。
在SimpleLink MSP432E SDK 1.60 中,SlNetIf_getIDByName()函数被破坏。
签名采用非const char *。 在内部,将根据传入参数的地址进行检查,而不是通过字符串比较进行检查。
Jaakko您好!
我想您指的是在实施SlNetIf_getIDByName API时所做的以下检查。
/*检查ifName是否为有效输入 */
IF (NULL == ifName)
{
返回SLNETERR_RET_CODE_INVALID_INPUT;
}
此检查是为了确保没有将Null指针传递到API。 根据这些信息,我认为此API的实施符合预期。
谢谢!
SAI