This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:闪存仿真工具无法与Rowley CrossWorks开发环境配合使用

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655000/msp-fet-flash-emulation-tool-not-working-with-rowley-crossworks-development-environment

部件号:MSP-FET
在Thread:MSPDS中讨论的其他部件

我使用的是带有新MSP-FET闪存仿真工具的Rowley CrossWorks版本2.2 1,当我尝试连接到目标板时,收到错误信息“无法连接到目标USB:无法初始化设备接口”。  我的旧MSP-FET430UIF MSP430 USB调试接口与CrossWorks兼容。


驱动程序已安装,并且在Windows设备管理器中显示Flash Emulation Tool。  它还可与德州仪器(TI) MSP430Flasher程序版本1.3 .7配合使用。  我已经升级并下载了支持软件包,DLL文件和CrossWorks固件,以尝试使该工具正常工作。  我一直在Rowley和德州仪器(TI)的网站和论坛上寻找解决方案,但尝试的事情已经不多了。  如能帮助此工具正常工作,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为,在3.0 v.0: cdn.rowleydownload.co.uk/.../msp430_crossworks_reference_manual.pdf之前,对MSP-FET的支持才会添加到Crossworks中

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan,

    因此,除非我升级到其开发工具的新版本,否则我的新MSP430-FET将无法与Rowley CrossWorks配合使用。  我现在正在尝试让我的旧MSP430-FET430UIF正常工作。  它在我使用CrossWorks和Windows 7的旧笔记本电脑上工作,但我无法在使用Windows 10的新笔记本电脑上工作。  我只是在您的网站上找不到它的驱动程序。  您在哪里保留销售产品的驱动程序?

    此致,

    Richard Peterson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    这应包含在MSPDS工具页中。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    再次感谢您的帮助。  我在新的Windows 10笔记本电脑上运行了驱动程序安装,并尝试使德州仪器(TI) MSP430 USB-Debug接口(MSP-FET430UIF JTAG工具)正常工作,但我收到驱动程序安装错误“This device is not configured correctly”。 (代码1) 驱动程序不适用于此平台。”  你还有其他建议吗?

    此致,

    Richard Peterson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Richard,

    以下任何线程是否有帮助?

    e2e.ti.com/.../45.2734万
    e2e.ti.com/.../63.3901万
    e2e.ti.com/.../49.4595万

    此致,
    Ryan