This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:LPM3电流不一致

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658733/msp430i2020-lpm3-current-inconsistency

部件号:MSP430I2020

你(们)好。

I2XX系列的数据表显示,LPM3电流为210uA (微安),鉴于G2xx中的0.7 uA,这种电流看起来过高。

网页显示的是210nA (毫微安),这更接近,更有希望。

网页链接: www.ti.com/.../overview.html

PS:BTW,LPM4电流看起来也很奇怪,与G2xx上的<1uA相比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sergio,

    感谢您的帖子,这是一个很好的观察结果。 我确实看到"概述"页面显示i20xx器件的LPM3电流为210nA,而数据表中的(正确)值为210uA。 我将联系负责此页面的团队,让他们修复此打字错误。

    如有疑问,请始终像您一样参考数据表。 虽然I2XX和G2xx器件相似,但它们具有不同的模块组,这很可能是导致电流消耗值不同的原因。 通常,I2XX器件用于不考虑电流消耗的电气计量应用,而G2xx系列则用于许多低功耗,电池供电的应用。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序