This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:BSL脚本程序使用长目录路径崩溃

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657815/msp432p401r-bsl-scripter-crash-with-long-directory-path

部件号:MSP432P401R

我使用Windows中的BSL脚本将固件闪存至主板中的MSP432,我注意到,当BSL脚本的目录路径过长时,BSL脚本将崩溃。 例如,如果我将BSL脚本直接放在桌面上,则它可以正常闪烁。 如果我将其放入其他文件夹中的一个子文件夹中,则它将崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 您能否提供有关您正在使用的版本和操作系统的一些信息? 我可以根据脚本工具提交错误。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在windows 10中尝试了版本3_00_00和更旧的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建伟

    我对此进行了测试,也可能会重现此问题。 当您将BSL脚本放在9级文件夹结构时,会发生这种情况。 此问题将在下次更新时解决和修复。 获得通知的最佳方式是选择 http://www.ti.com/tool/mspbsl 中的"BSL脚本程序"产品的"通知我"按钮。 新软件发布后,您将在电子邮件中收到通知