This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432 Red Launchpad Energia问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658397/msp432p401r-msp432-red-launchpad-energia-issues

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: Energia

我曾尝试使用Energia在MSP432P401R Red Launchpad板上执行一些简单的任务。 我所做的只是从回波传感器获取脉冲持续时间并在串行终端上显示该值。 但是,我的问题是,串行终端在几个显示器后挂起。 然后几秒钟后再显示几个值。 等等。

我使用的TIVA板使用了相同的代码,它工作无误。

我还不得不使用Energia 17,因为最新版本会出现各种奇怪的编译错误。

有人知道我需要做些什么来解决这些令人困扰的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈怀疑这是与USB接口相关的问题。 我这么说的原因是,将代码上传到设备需要花费过多的时间。 所以我一直在想,串行终端的这个问题是否与最初通过USB连接对设备进行编程的过程缓慢有关。

    有人知道,使用USB接口对MSP432进行编程为什么这么慢? 这是否与XDS调试接口相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否查看XDS设置?

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到XDS设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用CCS,则可以在“高级”选项卡下的“目标配置”中看到设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用Energia