This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:使用WiFi模块将MSP430的ADC值发送到网站

Guru**** 2587155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658351/msp430g2955-send-adc-value-of-msp430-to-a-website-using-a-wifi-module

部件号:MSP430G2955

MSP430的最新消息。 我想使用WiFi ESP8266将3种不同的ADC传感器读数(如温度)发送到网站。 我只是想知道如何才能做到这一点? 我是通过UART还是您推荐的任何其他方式发送的?  此外,我如何将数据发送到实际读取数字温度数的网站,例如F或摄氏度。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用WiFi鼠标ESP8266上的通信接口。 但是,MSP430可以支持UART,SPI和I2C接口。 您可以将ADC原始数据发送到网站,并计算 网站中的数字温度数。 我们有许多关于 无线传感器的参考设计。 希望他们能帮你。

    此致,

    冬季游

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否知道如何将ADC原始数据发送到网站,并计算 网站中的数字温度数? 我尝试用谷歌搜索,但没有找到任何参考资料。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以参考此 UART到具有24 VAC电源参考设计的Wi-Fi桥接器。 然后,您可以使用MSP430中的ADC捕获传感器数据,并通过MSP430中的UART发送原始数据。 有关代码,您可以参考 TI官方代码示例,其中包括UART和ADC。

    此致,

    冬季游

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此外,您还可以在TI.com上申请评估板和样片。

    此致,

    冬季游