工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试让NDK设置显示在XGCONF编辑器和/或导入到编译器中,包括CCS中的路径和链接器设置。 NDK是SimpleLink MSP432E SDK的一部分。
我可以通过手动指定CCS中的生成设置来编译程序,但这相当麻烦,因为有大量存根库被链接到中。
我不太熟悉RTSC或CCS或XDCtools,所以我可能只是错过了一些非常微不足道的东西?
simplelink_msp432e4_sdk_1_60_00_10显示在可用产品大纲下,但我甚至不能手动添加设置(xdc.module_not_found:xdc.module:在封装ti.NDK或类似文件中没有名为'nettools'的模块)。 我确实将TI-RTOS作为参考项目导入到工作空间,并且可以导入该项目的设置,但这些设置也不会显示在GUI中(我认为这些设置应该可以从GUI编辑,对吗?) 我最初继承了该项目,因此我不能完全确定最初创建.cfg文件的方式,但如果我尝试添加另一个RTSC配置文件,则行为类似。
要使XGCONF/CCS下显示的设置和静态配置的应用程序运行,需要执行什么操作?