This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:具有CCR的PWM生成

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658199/msp430fr2110-pwm-generation-with-ccr

部件号:MSP430FR2110

大家好,

我想使用MSP430FR2110来生成三个独立的PWM信号。 数据表中显示UC有三个CRR,但只有两个直接连接到外部引脚。 是否还可以生成三个PWM信号? 或者其中一个PWM信号是否明显比另两个慢?

提前感谢您的参与。

此致,

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    使用3 CCR,您只能生成2个PWM信号。 CCR0用于频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    感谢您的快速响应。 然后我想我将寻找另一款适合我需求的MSP430。

    此致,

    Chris