This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:MSP432P4111's CPU时钟频率

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658055/msp432p4111-msp432p4111-s-cpu-clock-frequency

部件号:MSP432P4111

大家好,

MSP432P4111的CPU时钟为48 MHz,MSP432P4111T的CPU时钟为24 MHz。

这是错误吗? 或者信息是否正确?

如果信息正确,我想知道原因。

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki,

    是的,时钟频率正确。 MSP432P4111T专为较高温度的应用而构建。 因此,CPU频率必须限制为24MHz,以确保在较高温度的情况下在整个设备中保持稳定的MCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan-San,

    感谢您提供信息。

    我明白了。

    此致,

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San,

    我很高兴!