请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 您好,我正在尝试 将两个字符串打印到串行终端。 打印第一个字符串,但第二个字符串不打印。 我想知道是否可以将两个字符串和两个单独的调用发送到 USBCDC_sendDataInBackground () API?
// 1. 时间-小时:分钟:秒打印到串行终端
convertTimeBinToASCII(timStr);//使用convertTimeBinToASCII ()构建时间字符串
,如果(USBCDC_sendDataInBackground(timeStr, 10, CDC0_INTFNUM, 1000)){
_NOP();//如果失败,它将在这里结束。 如果
}//检查,或者重试失败
,则可能会发生。 日期-月:日期:年打印到串行终端
convertDateBinToASCII(dateStr);//使用convertDateBinToASCII函数() IF
(USBCDC_SendDataInBackground(dateStr, 12, CDC0_INTFNUM, 100){
_NOP();//如果失败,它将在这里结束。 如果
},则可能发生