This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可选择去耦电容器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658297/choice-of-decoupling-capacitors

您好,

假设我计算了系统所需的去耦电容器。让它为1uF。

这是放置一个单1uF或平行放置两个.5uF的最佳方式。

此致

哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么类型的电容器? 对于钽和陶瓷,这可能无关紧要。 对于电解质来说,有两个可能略好一些。 如果电容器被广泛分离,这也会更好,因为它会在一定程度上分散电容并降低电感效应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari,

    看看http://www.ti.com/lit/an/sloa069/sloa069.pdf 这是一个很棒的应用程序。 请注意去耦合帽。 对于您的问题,将电容并联放置可以降低电感(对于某些电容类型很重要),并允许 绕过 (拒绝) 不同的频率。

    此外,使用关键字"Bypass capacity"(旁路电容器)搜索E2E论坛以获取更多信息。Art Kay撰写的一篇出色文章可能会引起您的兴趣。