This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5255:在使用MSP430 GCC编译器的CC Studio中,区域ROM被" bytes"溢出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657918/ccs-msp430f5255-region-rom-overflowed-by-bytes-in-cc-studio-using-msp430-gcc-compiler

部件号:MSP430F5255

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在项目中使用MSP430F5255作为主机控制器来控制Si Labs BLE121LR。 这里我包括了Si Labs提供的BG库。 由于此库仅在使用MSP 430 GCC编译器时才起作用,因此我在CC Studio中使用MSP430 GCC编译器。

我完成了所有的发展,一切都运行良好。 但最近我尝试在代码中添加一些新功能,然后收到如下错误

说明资源路径位置类型
`ROM溢出16字节BG_API_Flow_Control C/C++问题


由于我使用的是GCC编译器,CC Studio不支持查看内存分配窗口。 我只想知道内存分配的方式和可用内存的数量,以便我可以相应地更改代码并添加新功能。 目前,我正在使用-O2优化。