This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:内部温度传感器说明

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656034/msp430fr5962-internal-temp-sensor-clarification

部件号:MSP430FR5962

我对片上温度传感器的精度有疑问。  从各种文档中了解到T传感器,我对精度规格有点困惑。

 

我在 用户指南的1.14 .3.3 部分植入了公式 ,以供我的代码中参考2.0 V。  这样,我可以说读数在+/- 3 % 范围内,在30到85C之间吗?  这是我的假设。

 

我对这一点是否正确?  我是否必须进行进一步的修正才能获得+/- 3 % 的精确度?

 

如果您对提高准确性有任何建议或应用说明,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    该+/- 3值以摄氏度为单位,而不是百分比。 此外,这表示测量两个测量的校准温度的实际温度在+/- 3度范围内。 例如,CAL _ ADC_ 20T85可能是测量实际介于82和88度之间的温度的结果。 因此+/- 3不是计算的温度值的精确度百分比,而是用于测量2个校准常数的实际温度可能已关闭的度数。 此计算用于将温度传感器的偏移误差降至最低。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    这是否回答了您的问题? 如果是,请将其标记为"已回答"。

    谢谢!
    Nathan