主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIF
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个基于MSP430F149的简单目标板,最初是使用IAR编译器和旧的USB编程器MSP-FET430UIF进行编程的。 几年后,我又回到了目标板上,现在我使用CCS V7和最新的黑色USB编程器MSP-FETFlash Emulation Tool来尝试对设备进行重新编程。 遗憾的是,尽管关闭了所有AV软件,但我还是收到错误“MSP430:连接到目标时出错:未知设备”。 我已经在论坛上寻找了答案,但似乎没有什么能与我的问题相匹配。
目标板使用旧的12路编程接头很简单,我有许多目标板给出相同的错误。 旧系统未使用引脚13,因此未连接。
它真的应该是一个简单的机会。 代码编译正常。 'Finished building target:"MET04.out’(完成构建目标:"MET04.out)'似乎表示Build OK (构建正常)。
运行调试程序时,我得到"配置调试器",然后出现错误"连接到目标时出错:未知设备"。
在MSP43.0149万.CCXML中,目标电压设置为3300mV,目标器件设置正确,如MSP430F149 (即器件上印刷的内容)。
是否有人知道一些简单的测试来找出问题所在?
要添加更多信息,启动调试时模式红色LED闪烁,设备管理器将安装在端口中的工具驱动程序显示为"MSP application UART1 (COM8)"和"MSP debug interface (COM7)"。 我相信在安装CCS时 ,MSP-FET 在插入时进行了固件更新。
我认为我的想法是正确的,使用旧的12路插头仍然有效,因为这是我的目标板设计的,引脚6,8,10,12,13和14未使用。
因此,我只使用TDO,TDI,TMS,TCK,GND, RST和VCC_TOOL短接到VCC_TARGET。