This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:引导加载程序所需的引脚

Guru**** 2609555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658040/msp432p401r-bootloader-required-pins

部件号:MSP432P401R

嘿,我正在为一个项目使用引导加载程序,以便摆脱调试程序。 我发现使用它所必需的引脚是1.2 和1.3 for UART。 是否可以将任何引脚用于握手(CTS,RTS)或这些引脚也是特定的? 很抱歉,我在数据表中找不到它。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    可以,可以使用任何引脚。 但是,外围设备不支持CTS和RTS功能,因此您需要创建自己的驱动程序 。e2e.ti.com/.../54.315万

    此致,
    Chris