This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:eUSI_B3使用I2C,但在PORT6和PORT10上使用

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658011/msp432p401r-use-i2c-for-eusci_b3-but-on-port6-and-port10

部件号:MSP432P401R

您好,

我制作了一个定制板,并确认B3上的I2C在端口6上工作。 我在I2C端口10上有另一个设备。 我无法获取要在PORT10上传输的数据。 我可以获取要在PORT6上传输的数据。

我将端口6配置为辅助模式。

对于port10,我尝试什么都不做,也不传输,但这不起作用。 因此我将PIN 10.3 和10.2 更改为主模式。 这不奏效。 后来,我尝试了二次模式,也不起作用。

我没有收到端口10针脚的任何输出。  

这是否可能,或者我是否需要先禁用端口6,然后初始化端口10的i2c的引脚?

另外,将第二个从属设备绑定到端口6 i2c总线是否是更好的方法? 我认为它们在内部是连接的,因为它们都有eusci_B3外设。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../204.4255万
    看看这篇旧文章,如果我将port10置于主模式,我可能会让它工作。 我必须再试一次。

    我正在使用逻辑分析器来验证结果。 但在这段时间内,有人可以分享更多对此的见解吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,
    我认为您将遇到此处所述的问题(e2e.ti.com/.../204.5034万)。 信号以逻辑方式连接,而不是以电气方式连接,这意味着如果在P6上SDA被拉低,但在P10上保持高电平,则信号将保持高电平。 您只需使用两个端口广播相同的信息,但您需要确保从属设备不会拉伸或以任何方式改变传输,因为主设备可能无法准确地看到传输。
    或者,您可以通过启用/禁用GPIO在两个端口之间对eUSCIB3进行时间多路复用。

    此致,
    Chris