This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:具有MSP430扩展扫描接口(ESI)的LC传感器旋转检测

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657620/msp430fr6989-lc-sensor-rotation-detection-with-msp430-extended-scan-interface-esi

部件号:MSP430FR6989

您好,

我正在阅读文档“LC_Sensor_Rotation_Detection_with _MSP430_Extended_Scan_Interface_ESI”,并且我手上还有一个相关的评估。 我能够打开主板和电机板的电源,并观察LCD上的旋转计数。 作为此ESI应用程序的初学者, 我对文档和主板有几个问题。  如果您能帮助回答我的问题,我们将不胜感激。   

 

1. 第7页 上的图。 第7章3.1 ,请参阅以下快照。 探测板上这两个传感器输出的位置是物理波形

 

2.在第11页的图10的第4.5 章中, 请参阅以下快照。 我只能在传感器输入引脚ESICH0和ESICH1上探测第一个振荡波形。  如何探测标有 编号1,2,3的其他3个波形? 它们显然是从板上探测出来的,因为图是示波器快照。

 

3. 在第13页的4.6 章 中,图12。 这两个波形是物理波形?  我们能在船上探测它们吗?

希望很快能收到您的回复。

谢谢,此致,

KH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KH,

    我将介绍其他MSP430应用工程师,他们对文档和主板有更多的了解。 感谢您耐心等待,因为他们会查看您的帖子以回答您的问题。

    谢谢,此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kum Hoo:

    1. 第7页 上的图。 第7章3.1 ,请参阅以下快照。 探测板上这两个传感器输出的位置是物理波形

     这两个传感器输出不是物理波形。  实际振荡 波形应类似于图10中的青色波形。  在本应用中,我们只需要在每个振荡波形上捕获一个单槽点,它将指示是否存在金属。 您在图7中看到的是金属处于不同位置的几个槽点值。

    2.在第11页的图10的第4.5 章中, 请参阅以下快照。 我只能在传感器输入引脚ESICH0和ESICH1上探测第一个振荡波形。  如何探测标有 编号1,2,3的其他3个波形? 它们显然是从板上探测出来的,因为图是示波器快照。

    第一是ESICLK。 3号是ACLK。 您可以将配置为在软件中输出它们(ESICLK & ACLK)。

    2号是振荡波形,您可以捕获引脚ESICOM和ESICH0/1之间的波形

    3. 在第13页的4.6 章 中,图12。 这两个波形是物理波形?  我们能在船上探测它们吗?

    图12中的波形与图7中的波形相同。 它们不是物理波形。  它们是形成许多振荡波形的槽点。

    此致,

    现金Hao