This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:如果输入连接到VCC,则会增加功耗

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655477/msp430f5419a-power-consumption-will-be-added-if-input-connect-to-vcc

部件号:MSP430F5419A

e2e.ti.com/.../MSP430-input-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到VCC将增加~90uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请提供更多有关信息吗? 您的应用程序在做什么? 您正在使用哪些模块? 您如何测量电流?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我解决了这个问题。导致下拉启用。

    新问题LPM4电流消耗太高(约300uA)

    已用模块:UART,SPI,外部中断。

    A系列万用表测量的电流。

    进入LLRA后,4.5 电流会降低到21uA。

    但LPM4只能将电流降低到300uA。

    进入LPM4之前是否需要关闭UART,SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您不需要关闭这些模块。 进入LPM4应关闭一些时钟和CPU。 这应该提供较低的功率。 您看到的4.5 的数字也比数据表中列出的数字高得多。 首先,请参阅设备数据表的5.5 部分,了解这些测量所处的确切条件,并确保您在相同的条件下工作。

    另外,MSP430是否连接了任何设备? 外部连接可能导致电流消耗高于预期。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nathan:

    感谢您的回复。

    我发现了什么问题。

    我的电路中有2个用于密钥扫描的逻辑IC。

    由于在休眠模式下会关闭逻辑电源,因此它会通过逻辑IC中的电阻器和保护二极管将来自Vcc的电流添加到GND。

    对于LLAXIC 4.5 ,可以接受此电流。我的电路中有一些LDO IQ。