This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / MSP432P401R:当MSP432使用XDS100V仿真器仿真时,它使用官方开发板,提示错误“无法访问DAP”

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655473/ccs-msp432p401r-when-msp432-uses-the-xds100v-emulator-simulation-it-uses-the-official-development-board-prompting-the-error-unable-access-to-the-dap

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

当MSP432使用XDS100V仿真器仿真时,它使用官方开发板,提示错误“无法访问DAP”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    能否共享用于连接MSP432P401R和XDS100仿真器的目标配置文件和设置? 另外,您正在使用的一些设置或进程的图片以及进程不同步骤中的实际错误消息也将非常有用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线程上是否有任何更新? 如果问题已解决,那么您是否可以使用解决方法更新线程。 我暂时关闭该线程,但如果您有进一步的更新或问题未解决,您可以重新打开该线程