This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432调试器:CCS / MSP432P401R:当MSP432使用XDS100V仿真器仿真时,它使用官方开发板,提示错误“无法访问DAP”

Guru**** 2609555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655778/ccs-msp432-debuggers-ccs-msp432p401r-when-msp432-uses-the-xds100v-emulator-simulation-it-uses-the-official-development-board-prompting-the-error-unable-access-to-the-dap

部件号:MSP432-调试 程序

工具/软件:Code Composer Studio

CCS / MSP432P401R:当MSP432使用XDS100V仿真器仿真时,它使用官方开发板,提示错误“无法访问DAP”

模拟结果如下。

[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

 

执行以下命令:

 

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

 

[结果]

 

 

——— [打印主板配置路径名]------------------

 

C:\Users\Yunfei\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\

   7.0 \0\0\BrdDat testBoard.dat

 

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

 

该实用程序选择了100或510类产品。

该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

图书馆的构建日期是2016年10月 6日。

库的构建时间是'20:21:35'。

库软件包版本为6.0 .407.6。

库组件版本为35.35 .0.0。

控制器不使用可编程FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。

控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

 

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。

控制器是FTDI FT2232,带USB接口。

从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。

该软件配置为支持FTDI FT2232功能。

控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的正时。

控制器无法控制输入引脚上的正时。

扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

 

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

 

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

 

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

 

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

 

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

 

此路径长度测试使用64个32位字的块。

 

JTAG IR指令路径长度测试失败。

JTAG IR指令扫描路径卡在零位。

 

JTAG DR旁路路径长度测试失败。

JTAG DR旁路扫描路径卡在零位。

 

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

 

此测试将使用64个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

测试1字0:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字1:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字2:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字3:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字4:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字5:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字6:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字7:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:1,跳过:0,失败:1

使用0x0万执行测试。

扫描测试:2,跳过:0,失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3,跳过:0,失败:2

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:3

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:4

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:5

某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

 

JTAG IR完整性扫描测试失败。

 

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

 

此测试将使用64个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

测试1字0:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字1:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字2:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字3:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字4:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字5:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字6:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

测试1字7:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:1,跳过:0,失败:1

使用0x0万执行测试。

扫描测试:2,跳过:0,失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3,跳过:0,失败:2

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:3

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:4

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:5

某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

 

JTAG DR完整性扫描测试失败。

 

[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户433.603万

    主板是否提前工作,然后停止工作? 您还在使用哪种版本的主板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是驱动程序安装图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的主板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    论坛用户您好:

    您已卸下用于为MSP432微控制器供电的5V和3.3V的跳线。 这就是JTAG无法正常工作的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用的是外接电源,即使是3.3V,5V也有同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模拟器是否可能已损坏? 卸载驱动程序后,重新插入模拟器,它也可以自动安装,这样仿真器就不会有问题了? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    论坛用户您好:

    让我们先纠正明显的问题,即主MCU的电源未接通,因为分流器未就位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    论坛用户您好:

    线程上是否有任何更新? 如果问题已解决,那么您是否可以使用解决方法更新线程。 我暂时关闭该线程,但如果您有进一步的更新或问题未解决,您可以重新打开该线程